O que é energia de hidrogênio?

O potencial para a produção de hidrogénio está a remodelar o mundo que nos rodeia.

Grande parte do nosso futuro depende do desenvolvimento de energia sustentável e da sua aplicação em todas as nossas vidas. A necessidade global de produzir os nossos alimentos, electricidade, materiais de construção e inúmeras outras indústrias nunca foi tão grande. Com gargalos na produção em todos os níveis, temos a tarefa de encontrar soluções para resolver esses grandes desafios que temos pela frente.

O uso em larga escala de combustíveis fósseis explodiu a tecnologia e o potencial daquilo que os humanos podem criar nos últimos 200 anos. No entanto, com as alterações climáticas e a maior profundidade da investigação sobre opções mais limpas para produzir a energia de que a nossa sociedade depende, também nós devemos continuar a evoluir a forma como desenvolvemos o mundo que nos rodeia.

O hidrogênio é uma alternativa poderosa ao metano (gás natural). É também o elemento químico mais disponível, constituindo a maioria das plantas, animais e vida que nos rodeia.

Hoje, o hidrogénio está a ser utilizado para alimentar foguetes, veículos, edifícios e inúmeras outras indústrias. Existem nove tipos de hidrogénio no espectro de cores, mas a maioria é pouco utilizada ou carece de infraestrutura em larga escala para ser uma solução impactante atualmente.

O hidrogénio cinzento é a forma menos amiga do ambiente, mas a mais abundante de produção de hidrogénio. O Hidrogênio Cinza é produzido a partir do gás natural usando a reforma do metano a vapor, mas o subproduto do dióxido de carbono não é capturado antes de ser liberado na atmosfera. Embora gere muita energia, o CO 2 é prejudicial ao ambiente e contribui enormemente para as alterações climáticas. O hidrogénio cinzento também é responsável por cerca de 95% da produção global de hidrogénio atualmente.

O hidrogênio azul é muito semelhante ao hidrogênio cinza, mas o subproduto é capturado e normalmente armazenado no subsolo. Como o gás natural é extraído do solo, não falta espaço para armazenar o carbono capturado na produção de hidrogênio. Os gases de efeito estufa ainda são produzidos neste processo, mas não estão sendo bombeados de volta para o ar que respiramos.

O hidrogénio verde é produzido a partir de fontes limpas e renováveis, como a eólica ou a solar. O processo envolve eletrolisadores que usam uma reação eletroquímica para separar hidrogênio e oxigênio, o que libera zero emissões de carbono. Esse processo é chamado de eletrólise e é responsável por uma parcela significativa do hidrogênio verde produzido.

À medida que avançamos para uma forma mais sustentável de produzir energia, o impulso para a energia verde é mais forte do que nunca. Embora continue subutilizado, o Hidrogénio Verde tem um grande potencial para gerar energia em que o mundo pode confiar, sem as consequências punitivas dos seus homólogos mais sujos.

Por que é uma fonte de combustível tão boa?

Além do seu potencial como fonte de energia com emissão zero, o hidrogénio é extremamente denso em termos energéticos, o que significa que tem a capacidade de queimar rapidamente e a uma temperatura muito elevada, tornando-o uma fonte de combustível ideal para muitas indústrias que utilizam imensos quantidades de poder.

A indústria siderúrgica sozinha é responsável por cerca de 10% das nossas emissões de CO2 . O hidrogénio pode ser utilizado para substituir o carvão como combustível, quase eliminando uma grande parte das nossas emissões nos próximos anos. A capacidade de reequipar muitas indústrias pesadas de CO 2 está disponível, pelo que foi dada muito mais ênfase à produção e armazenamento de hidrogénio para continuar a causar impacto na nossa pegada de carbono.

O hidrogênio também pode ter um impacto enorme no campo das baterias EV. Com a autonomia das baterias EV melhorando a cada ano e a infraestrutura se tornando amplamente abundante, os veículos elétricos estão se tornando um meio de transporte muito mais viável para o motorista diário. Com a energia do hidrogénio, as baterias podem ser carregadas em minutos e não em horas, pelo que os longos períodos de inatividade que afastariam a maioria dos condutores estão a melhorar ano após ano.

Embora as instalações de produção de hidrogénio sejam um avanço emocionante na produção de energia, elas geram enormes quantidades de calor como subproduto. Sem o resfriamento adequado, os processos que separam o hidrogênio utilizável da água estão sujeitos ao superaquecimento. Isto pode causar danos significativos, custos de reparação e tempo de inatividade para operações de hidrogénio. Para que estes sistemas funcionem na capacidade máxima, a questão do excesso de calor precisa de ser resolvida. É aí que entra o BAC.

A BAC oferece uma ampla variedade de torres de resfriamento secas e evaporativas, cada uma otimizando o resfriamento sustentável com economia de água e energia. Nossos equipamentos inovadores oferecem soluções de refrigeração para indústrias em todo o mundo, e a produção de hidrogênio não é exceção.

A utilização do hidrogénio como fonte de combustível deu vida à perspectiva de um futuro mais sustentável. Embora ainda existam desafios para tornar o hidrogénio o principal combustível no futuro, trata-se de um grande salto em termos de energia inovadora que tem potencial para abastecer o mundo de forma sustentável para as gerações vindouras.

Saiba mais sobre nossas opções de refrigeração e como podemos moldar nosso futuro juntos.