Qu’est-ce que l’énergie hydrogène ?

Le potentiel de production d’hydrogène remodèle le monde qui nous entoure.

Une grande partie de notre avenir dépend du développement de l’énergie durable et de son application dans nos vies à tous. Le besoin mondial de production de nourriture, d’électricité, de matériaux de construction et d’un nombre illimité d’autres industries n’a jamais été aussi élevé. Avec des goulots d'étranglement dans la production à tous les niveaux, nous avons pour tâche de trouver des solutions pour résoudre les grands défis qui nous attendent.

L’utilisation à grande échelle des combustibles fossiles a fait exploser la technologie et le potentiel de ce que les humains peuvent créer au cours des 200 dernières années. Cependant, avec les changements climatiques et l’approfondissement des recherches visant à trouver des options plus propres pour produire l’énergie dont dépend notre société, nous devons nous aussi continuer à faire évoluer la façon dont nous développons le monde qui nous entoure.

L'hydrogène est une alternative puissante au méthane (gaz naturel). C'est également l'élément chimique le plus disponible, constituant la majorité de nos plantes, de nos animaux et de la vie qui nous entoure.

Aujourd’hui, l’hydrogène est utilisé pour alimenter des fusées, des véhicules, des bâtiments et d’innombrables autres industries. Il existe neuf types d’hydrogène dans le spectre des couleurs, mais la plupart sont à peine utilisés ou ne disposent pas de l’infrastructure à grande échelle nécessaire pour constituer une solution efficace aujourd’hui.

L’hydrogène gris est la forme de production d’hydrogène la moins respectueuse de l’environnement, mais la plus abondante. L'hydrogène gris est produit à partir de gaz naturel par reformage du méthane à la vapeur, mais le sous-produit du dioxyde de carbone n'est pas capté avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Bien qu'il génère beaucoup d'énergie, le CO 2 est nocif pour l'environnement et contribue grandement au changement climatique. L’hydrogène gris est également responsable aujourd’hui d’environ 95 % de la production mondiale d’hydrogène.

L’hydrogène bleu est très similaire à l’hydrogène gris, mais le sous-produit est capturé et généralement stocké sous terre. Le gaz naturel étant extrait du sol, l’espace ne manque pas pour stocker le carbone capturé lors de la production d’hydrogène. Des gaz à effet de serre sont toujours produits au cours de ce processus, mais ils ne sont pas réinjectés dans l’air que nous respirons.

L'hydrogène vert est produit à partir de sources propres et renouvelables comme l'énergie éolienne ou solaire. Le processus implique des électrolyseurs utilisant une réaction électrochimique pour séparer l’hydrogène et l’oxygène, ce qui ne libère aucune émission de carbone. Ce processus est appelé électrolyse et représente une part importante de l’hydrogène vert produit.

Alors que nous nous dirigeons vers une manière plus durable de produire de l’électricité, la pression en faveur de l’énergie verte est plus forte que jamais. Bien qu’il reste sous-utilisé, l’hydrogène vert possède un grand potentiel pour produire de l’énergie sur laquelle le monde peut compter sans les conséquences punitives de ses homologues plus polluants.

Pourquoi est-ce une si bonne source de carburant ?

En plus de son potentiel comme source d'énergie à zéro émission, l'hydrogène est extrêmement dense en énergie, ce qui signifie qu'il a la capacité de brûler rapidement et à très haute température, ce qui en fait une source de carburant optimale pour de nombreuses industries qui utilisent d'immenses quantités de puissance.

L'industrie sidérurgique représente à elle seule près de 10 pour cent de nos émissions de CO 2 . L’hydrogène peut être utilisé pour remplacer le charbon comme combustible, éliminant ainsi une part considérable de nos émissions au cours des années à venir. La capacité de rééquiper de nombreuses industries lourdes de CO 2 est disponible, c'est pourquoi l'accent a été mis davantage sur la production et le stockage de l'hydrogène afin de continuer à avoir un impact sur notre empreinte carbone.

L’hydrogène peut également avoir un impact considérable dans le domaine des batteries pour véhicules électriques. Avec l’amélioration de l’autonomie des batteries de véhicules électriques chaque année et l’abondance des infrastructures, les véhicules électriques deviennent un moyen de transport beaucoup plus viable pour votre conducteur quotidien. Grâce à l'énergie hydrogène, les batteries peuvent être chargées en quelques minutes au lieu d'heures, de sorte que les longs temps d'arrêt qui détourneraient la plupart des conducteurs s'améliorent d'année en année.

Même si les installations de production d’hydrogène constituent une avancée passionnante dans la production d’énergie, elles génèrent néanmoins d’énormes quantités de chaleur comme sous-produit. Sans refroidissement adéquat, les processus qui séparent l’hydrogène utilisable de l’eau sont sujets à une surchauffe. Cela peut entraîner des dommages importants, des coûts de réparation et des temps d'arrêt pour les opérations d'hydrogène. Pour que ces systèmes fonctionnent à pleine capacité, le problème de la chaleur excessive doit être résolu. C'est là qu'intervient le BAC.

BAC propose une grande variété de tours de refroidissement sèches et par évaporation, chacune optimisant un refroidissement durable économe en eau et en énergie. Nos équipements innovants fournissent des solutions de refroidissement aux industries du monde entier, et la production d'hydrogène ne fait pas exception.

L’utilisation de l’hydrogène comme source de carburant a donné vie à la perspective d’un avenir plus durable. Même s’il reste des défis à relever pour faire de l’hydrogène le principal carburant à l’avenir, il s’agit d’un grand pas en avant en matière d’énergie innovante qui a le potentiel d’alimenter le monde de manière durable pour les générations à venir.

Apprenez-en davantage sur nos options de refroidissement et sur la manière dont nous pouvons façonner notre avenir ensemble.