Supermercados

Mantenha seus produtos frescos, reduza seus custos de energia

A BAC ajuda hipermercados, mercearias e supermercados a implementar soluções de refrigeração de alto desempenho para rejeição de calor, que reduzem o consumo de energia e protegem a segurança dos alimentos sem a necessidade de projetos complexos de reestruturação ou interrupção das operações.

Contate-nos

Otimização de energia no nível do rack

  • Temperaturas de condensação mais baixas através da rejeição de calor por evaporação e adiabática, reduzindo a carga do compressor e a demanda de energia no rack.
  • O funcionamento adiabático inteligente equilibra os modos seco e adiabático para otimizar o desempenho energético, utilizando água apenas quando as condições o exigem.
  • Ventiladores de velocidade variável e controles otimizados ajustam a saída do condensador à carga do rack em tempo real, evitando o consumo desnecessário de energia.
  • Operação estável do rack em condições ambientais mais elevadas , suportando um desempenho eficiente de sistemas transcríticos e subcríticos de CO₂.

Refrigeração em que você pode confiar

  • Desempenho estável do condensador para sistemas de refrigeração com CO₂ , amônia, água/glicol e outros.
  • Temperaturas consistentes em todas as vitrines e câmaras frigoríficas.
  • Promove a segurança alimentar e a qualidade do produto.
  • Projetado para operação contínua durante períodos de pico de demanda.

Como nossos produtos podem te ajudar

  • Condensadores e resfriadores adiabáticos
  • Condensadores evaporativos
  • Resfriadores evaporativos e híbridos
Adiabatic Condensers & Coolers

Condensadores e resfriadores adiabáticos

CONDENSADOR E RESFRIADOR ADIABÁTICO TRILLIUMSERIES®

  • Reduza o consumo máximo de energia em 44% em comparação com produtos tradicionais refrigerados a ar.
  • Previna a formação de incrustações e mantenha a qualidade da água com protocolos diários de autolimpeza.
  • A manutenção e as inspeções podem ser realizadas de forma rápida e fácil, sem a necessidade de escadas, plataformas ou ferramentas, com fácil acesso a todos os componentes.
  • Ventiladores EC redundantes garantem o funcionamento contínuo da refrigeração.
  • Mais de 10 anos de desempenho comprovado para uma operação confiável no dia a dia.

Saber mais

Evaporative Condensers
Evaporative and Hybrid Coolers

Perguntas frequentes sobre refrigeração e climatização em supermercados

  1. Quais tecnologias de condensadores são ideais para supermercados?
    Primeiramente, o supermercado escolherá o fluido refrigerante. Em seguida, analisará as tecnologias disponíveis que utilizam esse fluido. Os supermercados geralmente optam por condensadores adiabáticos como alternativa aos condensadores refrigerados a ar tradicionais, principalmente para sistemas de refrigeração com CO₂ e de alta eficiência. Condensadores evaporativos também são utilizados em aplicações maiores ou centralizadas, onde se deseja a rejeição contínua de calor por evaporação. Os condensadores refrigerados a ar ainda são uma tecnologia comum, mas muitos varejistas estão começando a migrar para outras tecnologias devido ao maior consumo de energia e às limitações de desempenho em temperaturas externas elevadas.

  2. Como a temperatura do ar externo (TAE) afeta os sistemas de refrigeração de supermercados?
    A temperatura do ar externo (OAT, na sigla em inglês) impacta diretamente o desempenho do condensador e o consumo de energia do compressor. Com o aumento da OAT, a pressão de condensação também aumenta, elevando a capacidade de carga do compressor e, consequentemente, a demanda de energia. Tecnologias como condensadores evaporativos e adiabáticos reduzem a sensibilidade a altas temperaturas externas, contribuindo para manter um desempenho estável da refrigeração em condições de calor intenso.

  3. Por que os supermercados optam por condensadores adiabáticos em vez de condensadores refrigerados a ar?
    Os supermercados optam por condensadores adiabáticos porque estes oferecem melhor desempenho em altas temperaturas ambientes externas, operando com níveis de ruído mais baixos e ocupando menos espaço do que os sistemas tradicionais de refrigeração a ar. Ao reduzir a temperatura do ar que entra na serpentina quando as condições exigem, os condensadores adiabáticos permitem pressões de condensação mais baixas, maior estabilidade do sistema e melhor desempenho energético — sem o consumo contínuo de água dos sistemas evaporativos.

  4. Em que situações um supermercado optaria pelo resfriamento evaporativo em vez do resfriamento adiabático ou por ar?
    Quando o nível de ruído e o tamanho são os critérios mais importantes, os condensadores evaporativos podem ser selecionados para sistemas de maior capacidade, onde são necessárias temperaturas de condensação continuamente baixas. A maioria dos supermercados, no entanto, opta por condensadores adiabáticos como uma alternativa à tecnologia de refrigeração a ar, buscando um equilíbrio entre eficiência energética, consumo de água e simplicidade operacional.

  5. De que forma os condensadores adiabáticos contribuem melhor para a segurança alimentar do que os sistemas refrigerados a ar?
    Ao manter temperaturas de condensação mais estáveis em climas quentes, os condensadores adiabáticos ajudam a evitar flutuações na temperatura de refrigeração que podem ocorrer em sistemas refrigerados a ar sob altas temperaturas externas, garantindo temperaturas constantes nos refrigeradores e conformidade com as normas de segurança alimentar.

  6. Como a seleção do condensador afeta a área ocupada pela loja e o espaço disponível no telhado?
    Os sistemas adiabáticos requerem uma área de instalação moderada, enquanto as soluções com resfriamento a ar normalmente necessitam de mais espaço devido à dependência da transferência de calor por ar seco. Os condensadores evaporativos geralmente oferecem a menor área de instalação para uma determinada capacidade de refrigeração.

     

 

Entre em contato com a equipe de refrigeração da BAC hoje mesmo para descobrir a solução ideal para você.