¿Qué es un condensador evaporativo?
Diseñados para refrigeración industrial, procesos industriales y HVAC, los condensadores evaporativos de BAC reducen las temperaturas de condensación del sistema, lo que reduce la potencia del compresor y ahorra hasta un 15% de energía en comparación con los sistemas tradicionales refrigerados por aire. Esta solución de enfriamiento rentable condensa el vapor refrigerante en un serpentín que se rocía continuamente con agua. A medida que el agua se evapora, los ventiladores rechazan este vapor calentado a la atmósfera.
Principio de funcionamiento
El vapor a condensar se hace circular a través de un serpentín de condensación, que se humedece continuamente en el exterior mediante un sistema de recirculación de agua. El aire pasa sobre el serpentín, lo que hace que una pequeña porción del agua recirculante se evapore. La evaporación elimina el calor del vapor en el serpentín, lo que hace que se condense.
Configuración
BAC fabrica dos tipos de condensadores evaporativos: flujo combinado y contraflujo. El flujo combinado es el uso de un serpentín de condensación y una superficie de relleno para la transferencia de calor en un condensador evaporativo. La adición de superficie de relleno al diseño tradicional del condensador evaporativo reduce la evaporación en la sección del serpentín, reduciendo el potencial de incrustaciones e incrustaciones. Los condensadores evaporativos de flujo combinado de BAC utilizan un flujo paralelo de aire y agua en aerosol sobre el serpentín, y un flujo transversal de aire / agua a través de la superficie de llenado. En flujo paralelo, el aire y el agua fluyen sobre el serpentín en la misma dirección. En la sección de llenado de los condensadores evaporativos de flujo combinado de BAC, el aire y el agua interactúan en una configuración de flujo cruzado: el agua fluye verticalmente por el relleno mientras el aire fluye horizontalmente a través de él.
Flujo combinado: flujo paralelo de aire y agua sobre la bobina
Flujo combinado: configuración de flujo cruzado sobre el relleno
En un diseño de condensador evaporativo de contraflujo, el flujo de aire está en la dirección opuesta al agua de pulverización. En los condensadores evaporativos de contraflujo de BAC, el aire viaja verticalmente hacia arriba a través de la unidad mientras que el agua de pulverización viaja verticalmente hacia abajo sobre el serpentín. El flujo de aire a través de la mayoría de los condensadores evaporativos ensamblados en fábrica es proporcionado por uno o más ventiladores accionados mecánicamente.
Contraflujo
Sistema de ventilador
-
Ventilador axial
-
Ventilador centrífugo

El ventilador o ventiladores pueden ser axiales o centrífugos, teniendo cada tipo sus propias ventajas. Las unidades de ventiladores axiales requieren aproximadamente la mitad de la potencia del motor del ventilador que las unidades de ventiladores centrífugos de tamaño comparable, lo que ofrece importantes ahorros de costos durante el ciclo de vida.
Calado inducido
Los componentes giratorios de manejo de aire del equipo de tiro inducido están montados en la plataforma superior de la unidad, lo que minimiza el impacto del ruido del ventilador en los vecinos cercanos y brinda la máxima protección contra la formación de hielo del ventilador con unidades que operan en condiciones bajo cero. El uso de materiales resistentes a la corrosión asegura una larga vida útil y minimiza los requisitos de mantenimiento para los componentes de manejo de aire.
Tiro forzado
Los componentes giratorios de manejo de aire están ubicados en la cara de entrada de aire en la base de las unidades de tiro forzado, lo que facilita el acceso para el mantenimiento y servicio de rutina. Además, la ubicación de estos componentes en la corriente de aire de entrada seca prolonga la vida útil de los componentes al aislarlos del aire de descarga saturado y corrosivo.
Reduce la tendencia al ensuciamiento
La tecnología avanzada de serpentín, aplicada en los condensadores evaporativos CXV, se utiliza para reducir la tendencia a acumular incrustaciones e incrustaciones en la superficie exterior del serpentín. Cuatro facetas del diseño único del producto contribuyen a reducir la tendencia a las incrustaciones:
El aire y el agua fluyen en un camino paralelo
Se mantiene una mejor cobertura de agua sobre el serpentín porque el aire y el agua de rociado fluyen en una trayectoria suave, paralela y descendente sobre el serpentín. Con este flujo paralelo, el agua de pulverización no se extrae de la parte inferior de los tubos por el flujo de aire ascendente, como en otros diseños convencionales. Esto elimina las manchas secas que producen sarro en la bobina.
Aumento del flujo de agua sobre la bobina
El caudal de agua de pulverización sobre el área del plano del serpentín es más del doble que el de las unidades convencionales. Esta gran cobertura proporciona una inundación continua de la superficie de transferencia de calor primaria para disminuir el potencial de ensuciamiento. Se proporciona una cobertura de agua de rociado mejorada sin aumento en la potencia de bombeo debido al exclusivo sistema de transferencia de calor del diseño.
El enfriamiento evaporativo ocurre principalmente en el llenado
Los modelos CXV incorporan tecnología de flujo combinado, utilizando superficies de transferencia de calor primarias y secundarias. La superficie principal de transferencia de calor es la bobina serpentina, que es el componente más importante y costoso de la unidad. En el diseño de flujo combinado de BAC, más del 80% de la transferencia de calor latente ocurre en la superficie secundaria, el relleno de la torre de enfriamiento de PVC, alejando de manera efectiva el proceso de evaporación del serpentín. El serpentín está protegido contra incrustaciones e incrustaciones perjudiciales, ya que depende principalmente de la transferencia de calor por conducción / convección sensible y, por lo tanto, es menos susceptible a la formación de incrustaciones que otros diseños que dependen principalmente de la transferencia de calor latente (evaporativo).
Agua más fría en aerosol
El agua pulverizada a una temperatura más fría tiene una menor propensión a formar incrustaciones porque los compuestos que forman incrustaciones permanecen en solución, en lugar de depositarse como sólidos en la superficie exterior del serpentín. El agua de rociado que fluye sobre el serpentín es comúnmente de 6 ° F a 8 ° F más fría que en otros diseños debido a la adición de la superficie secundaria de transferencia de calor. El agua de rociado más fría por sí sola normalmente reduce el potencial de incrustación * en un 25% en comparación con otros diseños. Esto está por encima de las reducciones de incrustaciones logradas por los primeros tres factores descritos anteriormente.
* Usando el índice de Langelier