Derechos de autor
© 2020 Baltimore Aircoil Company - Todos los derechos reservados
El sitio web de BAC y la información contenida y referenciada en él son solo para fines informativos. Queda prohibida cualquier reproducción, retransmisión u otro uso. Las solicitudes de permiso para reproducir la información contenida en este sitio web deben enviarse a info@baltimoreaircoil.com .
El Agente de derechos de autor de AMSTED Industries Incorporated ("AMSTED") para recibir notificación de reclamos de infracción de derechos de autor en este sitio web o en relación con este sitio web puede ser contactado por:
Envío de una carta a través de los correos de EE. UU. A:
Agente de derechos de autor
Departamento legal de AMSTED Industries Incorporated
Two Prudential Plaza
180 N. Stetson, Suite 1800
Chicago, IL 60601
Notificación : Para ser efectiva, la notificación debe incluir lo siguiente:
- Una firma de una persona autorizada para actuar en nombre del propietario o un derecho exclusivo que supuestamente se infringe;
- Identificación del trabajo con derechos de autor que se alega que ha infringido, o si varios trabajos con derechos de autor en un solo sitio en línea están cubiertos por una sola notificación, una lista representativa de dichos trabajos en ese sitio;
- Identificación del material que se alega que infringe o que es objeto de una actividad infractora y que debe eliminarse o cuyo acceso debe deshabilitarse, e información razonablemente suficiente para permitir que AMSTED ubique el material;
- Información razonablemente suficiente para permitir que AMSTED se comunique con la Parte reclamante, como una dirección, un número de teléfono y, si está disponible, una dirección de correo electrónico en la que se pueda contactar a la parte reclamante;
- Una declaración de que la Parte reclamante cree de buena fe que el uso del material de la manera denunciada no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; y
- Una declaración de que la información contenida en la notificación es precisa y, bajo pena de perjurio, que la Parte Reclamante está autorizada a actuar en nombre de un derecho exclusivo que supuestamente ha sido infringido.